请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好~
我在 cc2640r2f 的多角色示例中创建了一个任务。
当堆栈大小为512时、我可以与器件和 Android 通信、
但当我将堆栈大小更改为512或更多时、我无法与 Android 通信。
2. 要使用 OLED、全局变量字符1024阵列声明不会与 Android 通信。
3.如果代码大小超过特定大小,它将无法与 Android 通信。 无法进行通信、
但幻灯片中的功能(LED、I2C 等)正常工作。
当堆栈大小为512时、它将与 Android 通信、而不是与 IO 通信。
我已根据 SimpleLink CC2640R2 SDK v:1.35.00.33完成上述操作、编译器版本为 TI v16.9.1.LTS。
请回答问题。