This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:重新加载固件后进入广播模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596024/ccs-cc2650stk-advertising-mode-after-reloading-firmware

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了 CC2650STK、它在通电后最初工作正常。 加电后、单元可以进入广播模式。 然后、我尝试从 CCS 云上传固件。 版本应为 ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud。 示例是 SensorTag、没有任何变化。 当设备通过 USB XDS110与我的笔记本电脑连接时、在加载程序后仍然可以正常工作。 但是、当它断开连接并由纽扣电池供电时、设备始终会打开正确的 LED、并且无法通过手机应用程序供电。 这里有什么问题吗? 我错过了什么吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须将 BIM 下载到您的 CC2650STK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在加载 BIM 后正常工作。 谢谢~