请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 我们尝试使用 SPS 通过命令行界面与器件通信。
因此、在某些情况下、我们需要发送长字符串作为命令、器件可以应答长字符串(最有用的情况、例如"list dir")。
我们进行了一些调查并获得了相关信息、即如果在 UART 输入上使用了更多的59个符号、BLE 连接崩溃、我们应该重置器件。
这不取决于 UART 速度。 我们尝试将速率降低到9600、但仍然有相同的问题。 出现"req"变量- 48830 (0xBEBE)时、我们看到字符串长度错误。
正如我们所理解的、它可能是代码中的一个错误。