This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:"将数据写入 pcmi -使用 plc "在 ti 用于 cc2564c 的日志中、会导致此错误的原因是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594690/cc2564c-write-data-to-pcmi---use-plc-in-ti-log-for-cc2564c-what-can-cause-this-error

器件型号:CC2564C

您好!

我们使用了采用 MSBC 模式 HFP 的 CC2564C 芯片进行通信、但不到2分钟就没有语音了。

在这种情况下、我们发现 TI 日志中始终存在"将数据写入 pcmi -使用 plc"和"AVPR 统计数据:坏数据包- 358.67%、总数据包- 11632、坏数据包总数- 2527"错误。

请告诉您、CC2564C 中会导致此错误的原因是什么?

日志已附加。

谢谢你。

此致

高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2548.novoice.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    CC2564C 在 AVPR (用于宽带语音)中实现了 PLC (数据包丢失隐藏)。

    1."将数据写入 pcmi -使用 plc"  

    此跟踪表示 PLC 正在激活、因为 CC2564C 接收到错误的数据包/错过了一个数据包。  

    2.“AVPR 统计数据:坏数据包-358.67%,总数据包-11632,坏数据包总数-2527"

    这是一个定期跟踪日志、指示当前接收到的总数据包数和不良数据包数。

    附加的日志表明、随着时间的推移、PLC 越来越多地被激活、最终坏数据包百分比会跳得太高。 此时您会看到语音信道丢失。 这可能是因为一段时间后有很多数据包丢失。 在 TI 双模蓝牙协议栈上运行 HFP 的 TI EVM 中未观察到这种行为。

    我知道、我们有一个关于调试此问题的持续电子邮件链、我们的固件专家也积极参与此调试。 当我们到达其底部时、我将更新此处的状态。 在此之前、我们将继续使用正在进行的电子邮件链。  

    此致、

    Vihang