请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:TI-RTOS
我使用8个 cc2640 GPIO 来生成 交流 信号、
然后 通过 OP 和 PA 将其转换为更高的电压信号。
当我将示波器探头放在 PA 的输出端时(PA 输出端无负载)、
cc2640将复位、但我不知道为什么。
输出信号:
- ACV 约为±350~400V
-频率约为100Hz。
FW:基于 SimpleBLEPeripheral (TI_RTOS:2.13.00.06)
MCU:cc2640
为什么要重置 cc2640? 如何找到根本原因并修复它?