请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 主题中讨论的其他器件:CC2564
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在为采用 CC2564模块进行设计的器件设置 FCC 测试、并使用 来自 blutopia 堆栈的 HID 配置文件。
我设法在测试模式下使用 VS_Enable_FCC_Test_Mode 函数和禁用的深度睡眠模式 VS_Enable_SLEEP_Mod.
可以使用任何可用模式启用测试模式、但在短时间后会关闭测试模式。
我希望在正确的参数和睡眠模式被禁用的情况下、我将获得连续的信号传输。
在连续 TX 模式下启用 FCC 测试是否缺少任何内容?
谢谢、