This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:在专有模式下捕获 BLE 数据包

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597681/cc2541-capturing-ble-packets-in-proprietary-mode

器件型号:CC2541

您好!

是否可以在专有模式下捕获正常 BLE 数据包?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kapil:

    根据我的理解、您可以直接使用射频驱动器来捕获 BLE 数据包。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用运行于专有模式的 cc2541捕获正常的 BLE 数据包、并且只能捕获来自另一个 cc2541的专有模式数据包。

    这导致我的结论是、在专有模式下无法检测到正常的 BLE 数据包。

    此外、我找到了一个帖子、声称无法访问 e2e.ti.com/.../401163。

    由于寄存器值错误、我可能无法捕获正常的 BLE 数据包。 因此、如果您可以为双数据包捕获提供正确的参考寄存器值、那将会很好。

    如果真正的专有模式无法检测到正常的 BLE 数据包。 它背后的机制是什么、可以绕过它吗?