This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650:CC2650

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597783/starterware-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2540

工具/软件:Starterware

尊敬的支持:

您能告诉我、目前哪些硬件平台(LP、BPS、SensorTag 等)可让我使用最新的 BLE SDK 运行基于语音的演示吗?

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    目前、所有公开发布的语音平台都位于 CC2640R1/CC2650 - Launchpad 和远程控制上。 音频接收器仅在 CC2640R1/CC2650上可用。 这些内容将在将来更新。

    如果您想讨论旧示例、可能无法进行更新:CC2540软件狗也可用于行使语音和 HID 功能。 还有一个用于语音平台的 sensor_tag 音频示例。


    希望这对您有所帮助、

    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,反叛分子:

    感谢您的快速响应-当您参考 CC2650时、我知道的唯一硬件是 SensorTag 和 RemoteControl。  是这样吗?如果不是、还有其他哪些电路板可用?   我不知道有任何支持语音的 BLE LP、对吧?  希望高速 BLE5能很快提供语音和音频-我希望是这样。

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    是的、您是对的-它只是 CC2650上的 sensortag 和远程控制。 据我所知、没有其他电路板可用。

    再说一次、根据我的了解、目前没有任何 BLE LP 支持语音。

    我想说、它肯定在流水线中;但很遗憾、不确定何时会完成/发布。

    此致、
    反叛分子