This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 仅在调试模式下运行

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597644/cc2650moda-cc2650moda-only-running-in-debug-mode

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我已将多角色项目从 Launchpad 移植到 CC2650模块 BosterPack。
我已经按照中的建议完成了所有必需步骤:
http://www.ti.com/lit/an/swra534/swra534.pdf

应用程序正在调试模式下运行。 但是、当我停止调试时、应用程序未运行。 我在停止调试后尝试关闭/打开 Launchpad (为 BoosterPack 供电)。 之后、应用程序也不会运行。
我是否忘记了启动 CC2560MODA 的信号或任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    为了安全起见、可能值得检查编程设置-您是否最终使 simple_peripheral 正常工作?

    关于 Multi_Role、您可能遇到堆栈溢出或类似问题、您是否查看了 ROV 查看器中的堆栈状态?

    您还尝试了其他哪些调试?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了问题。 我忘记从电流测量中重新连接跳线。
    奇怪的是、它与有源调试和未连接的电流测量跳线一起工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这很奇怪-该跳线应该为整个板供电!

    总之、很高兴您发现了它-
    此致、
    反叛分子