This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何退出;打开 CC2650的 SimpleLink Academy 项目和退出(&Q)、如 http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_academy/modules/tirtos_01_basic/tirtos_01_basic.html?所示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2650STK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597719/cc2650stk-how-to-open-up-simplelink-academy-projects-of-cc2650-as-in-http-software-dl-ti-com-lprf-simplelink_academy-modules-tirtos_01_basic-tirtos_01_basic-html

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:CC2650CC2640CC2640R2F

我正在尝试从 CC2650 Simplelink Academy 培训中学习 CC2650编程。

我从 v1.11概述开始(http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_academy/overview.html)

但是、我似乎没有在 CCS Explorer 中找到 CC2650 simplelink Academy 培训。

特别是在(software-dl.ti.com/.../tirtos_01_basic.html)中、我有此指令。

  • 转到 View→Resource Explorer (示例)打开 Resource Explorer  
  • 打开 SimpleLink Academy→TI-RTOS→Projects

但是、我似乎没有什么可以打开"SimpleLink Academy"的东西。  

我认为这很奇怪、因为我对运行实验有一些疑问: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/545831

CC2650简单链接学院示例是否已删除? 或者、我错过了什么吗?  

我有几个 CC2650传感器标签可用于编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    尝试使用此版本的 SimpleLink Academy for the CC2640/50: software-dl.ti.com/.../overview.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A. Rebel:  

    我的问题是为什么找不到适用于 CC2650的"SimpleLink Academy"。 我在"Resource Explorer"->"Software"->"SimpleLink CC2640Rs SDK (v:1.35.00.33)"->"SimpleLink Academy"中找到了用于 CC2640R2 SDK 的 SimpleLink Academy、但 CC2650没有类似的器件;没有"SimpleLink CC2650"和类似器件。 我安装了指令中的所有内容。 这是故意的吗? 我的意思是、我是否必须购买 CC2640R2才能使用"SimpleLink Academy"? 如果是这种情况、指令会更加混乱、因为 CC2650ST SensorTag (我认为应该是 CC2650STK sensorTag、但我不确定)是受支持的硬件之一、但不是 CC2640R2。

    顺便说一下、您的链接与我原始帖子中的链接相同。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    原因是 CC2640/50 SDK 当时没有最新的 Resource Explorer 支持-只有经典版。

    从您发布的链接安装软件包后(抱歉、我完全错过了该链接)、您将在 CCS 的 Resource Explorer Classic 中找到该软件包。

    最新的 Resource Explorer 支持 CC2640R2F Simple Link Academy、因此您可以在 CCS 中和通过 http://dev.ti.com/tirex/#/在线轻松访问该教程

    一天结束时、您应该能够使用任何 LaunchPad、R1或 R2或 sensortag、并将其与任何 simplelink Academy 结合使用;您可能需要使用 simple_peripheral 而不是 Project Zero。 BLE 模块旨在利用 Project Zero 提供的仪表、但代码更改仍然可以在任何基于外设的项目(例如 simple_peripheral)上执行。

    不需要、您无需获得 CC2640R2F 即可完成 Simplelink Academy。

    此致、
    反叛分子