This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2640R2F:CC2640R2F

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597796/starterware-cc2640r2f-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2640CC2650

工具/软件:Starterware

尊敬的支持:

我对如何将 simple_ap 和 simple_np 与最新的 BLE SDK 配合使用感到困惑。  根据我所知、simple_ap 已从最新的 BLE SDK 中删除、并作为蓝牙插件的一部分放在 MSP432 SDK 等应用 MCU 的 SDK 中、而 simple_NP 仍与当前的 BLE SDK 搭配使用。  根据我之前记得的 BLE SDK、CC2650 LP 上使用了 simple_ap 和 simple_np、因此可以连接在一起。  但是、从我阅读 MSP432有关支持 BLE NPI 的文档中可以看出、simple_ap 使用的是 CC2640 BoosterPack、而不是 CC2650 LP。  那么、我是否可以将 MSP432 LP 用作 simple_ap、将 CC2650 LP 用作 simple_NP、或者如果不使用最新 SDK 提供的内容对代码进行修改、是否无法实现?  请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您可以将 MSP432 LP 用作 simple_ap (使用 MSP432软件)、将 CC2650 LP 用作 simple_NP (使用 BLE Stack 2.2.1中的示例)。

    SIMPLELINK_CC2640R2_SDK 不能与 CC2650 LP 配合使用。