请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我正在寻找 TI 蓝牙解决方案、在该解决方案中、器件可以通过耳机接收和传输音频。 正如我所知、蓝牙接收器和源器件的概念是相同的。 我需要在设备和耳机之间进行蓝牙双工通信以进行语音对话、此外还应将音乐串流到耳机。
CC2564是否适合我的应用? 如果不是、我应该选择哪个蓝牙 IC。
感谢您的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.