This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CAN CC2640R2F 同时支持 PTM 和 OAD

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597775/cc2640r2f-can-cc2640r2f-support-ptm-and-oad-at-the-same-time

器件型号:CC2640R2F

CC2640R2F 能否同时支持 PTM 和 OAD 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maka、

    当然、项目也可以同时支持 OAD 和 PTM。 但是、这两个不能同时处于活动状态。 如果您使用对讲机发出 PTM 命令、则无法保持连接、因此没有 OAD。 或者、如果您处于 OAD 传输的中间、则在进入 PTM 模式时将丢失 OAD。

    此致、
    反叛分子