This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Cc2640r2f 的应用闪存

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597337/rtos-application-flash-of-cc2640r2f

Thread 中讨论的其他器件:CC2640R2FBLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我使用 cc2640r2f。 版本是最新版本。 在 ble5-simplepherial 项目中,我创建了我的项目。但该图如下所示:

84 952字节的只读代码存储器
10 556字节的只读数据存储器
10 866字节的读写数据存储器

和使用 c/c++编译器->优化。

我使用 stacklibrary 格式添加 OAD。

闪存为128k。 因此、左侧闪存仅为128-95-4 (ccfg 和 bim) K??????  没错???    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、lenli、

    从 simple_peripheral.c 中禁用菜单和显示输出演示代码将节省更多的闪存存储器。 例如、设置 Board_display_use_uart=0会节省~ 7KB 的闪存。

    如果您需要最大的闪存、请考虑使用 BLE-Stack v3.0.1 (蓝牙4.2)。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    如果删除预定义的符号 Board_display_use_uart=0、该怎么办? 这是否还会提供7KB 的闪存?

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,我删除了有关项目的所有未使用的内容,并添加了大约20K 的代码。 我知道如何操作。
    任何问题、当我使用更高的优化时、加载下载成功、但无法运行。 但我不使用优化、一切都好。
    TI 是否在更高的堆栈库模式下测试负载??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Markel;
    您可以解决 UART 功耗问题吗??? 我无法在 rx_callback 模式下关闭 UART,大约 u???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenli、

    在 UART 运行期间、我没有进行电流测量。 尝试在主应用程序中关闭 UART、而不是在 Rx 回调中关闭 UART。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 不在 Rx 回调模式下,UART_CLOSE 正常。 谢谢