This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:示例工程不是使用全新安装构建的

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597679/ccs-cc2640r2f-example-project-not-building-with-fresh-install

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

请帮助。

谢谢、

苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志中有一条关于内存分配错误的注释。 在构建过程中、您的构建机器是否从 RAM 中流出?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我有很多可用的 RAM。

    IAR Workbench 也不会编译。

    谢谢、
    Tessa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 CCS 版本? 我使用版本:7.1.0.00016、但看不到此问题。