This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640:将角色从外设切换到中心

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596978/cc2640-switch-role-from-peripheral-to-cental

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

尊敬的 TI 工程师团队:

我正在 cc2640上开发嵌入式跟踪器件、我需要将器件角色从外设切换到中央、以便器件可以拨打电话。

我的同事工程师去年在以下链接中提出了此问题: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/547098

但 TI 的工程师 JXS 对 Simplelink Academy 的指示并不意味着什么。
他还引用了 ProjectZero 中的 Button 服务、但我已经分析了 ProjectZero 几个月、我非常了解它。 按钮服务仅使用通知、而不是将角色从外设更改为中央。
我们特别需要知道如何将角色从外设更改为中央。  
由于北欧半导体的 ble-sdk 可以轻松实现、因此 TI 也可以做到这一点。  
我们将感谢您的任何帮助。
提前感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyung、

    多角色示例应用(github.com/.../ble_examples-2.2) 既可以是外设、也可以是中央设备。 但是、我想进一步了解您的用例。 我知道您希望使用中央角色连接到电话、并在电话上读取和写入数据。 作为外设、您的用例是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、  

    感谢您为我提供示例。  

    我的公司已经在北欧开发了一种跟踪设备、而北欧的 blestack 则可以轻松地改变角色。  

    该器件通常用作外围设备、因此使用手机可以通过使器件振铃轻松找到该器件。

    同时、只有当用户尝试找到他/她的手机时、设备才需要向手机发送数据、并使手机响铃。

    此时、设备需要成为中心设备。  

    您对拨打电话有什么更好的想法吗?  

    如有任何建议,请提出。  

    此致、  

    Kyung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyung、

    感谢您的澄清。 我之前链接的多角色项目能够在中央和外设模式之间切换。 我建议您从那里开始。 但是、由于 cc2640的闪存限制、如果您只是开始开发、您可能需要考虑使用 CC2640R2。

    有关 CC2640R2多角色项目的详细信息、您可以在 dev.ti.com 上查看自述文件: 多角色自述文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rechel、

    感谢您的建议、但现在改用 CC2640R2太晚了。
    您知道多角色示例需要闪存存储器的多少吗?

    此致、

    Kyung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyung、

    JXS 已更新您的原始帖子、并提供了另一种解决您的问题的潜在解决方案、该解决方案不涉及角色交换:

    e2e.ti.com/.../2194207

    他还会在那里详细介绍有关多角色应用程序的其他信息。