This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:将 BLE5示例程序导入 CCSV7时遇到很多问题?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597615/simplelink-cc2640r2-sdk-lots-of-problems-importing-ble5-example-programs-to-ccsv7

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

您好!

  如何将 BLE5示例程序导入 CCSV7而不出现所有这些错误。

导入简单外设后出错

简单外设堆栈库之后执行。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 CCS 版本:7.1.0.00016、未发现此问题。 您的版本号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我的 CCS 版本也是7.1.0.00016。 可能是 SDK 安装损坏。 我将再次重新安装 SDK。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我重新安装了 SDK、创建了一个新的 CCS 工作区、如果我选择了根 SDK 位置"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33"、现在能够顺利导入和构建简单的外设。

    之前、我从这个文件夹位置"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_ble5stack"导入 CCS 工程、该文件夹位置会产生我在这里发布的错误。 我现在再次确认、如果您从"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack"导入、则会导致我在此处发布的错误。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚完成了项目->导入 CCS 项目并选择了"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_ble5stack"、导入 ble5_simple_peripheral_app 时没有问题。

    您的 CC2640R2_SDK_INSTALL_DIR 设置为什么?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    CC2640R2_SDK_INSTALL_DIR 设置为 SDK 根目录。 无论如何、我刚刚从"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_ble5stack"中唤醒并导入 CCS 项目。 导入和编译 CCS 工程时没有错误。 这很奇怪。

    -克尔