This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:广播停止

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X0-SDK, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597404/rtos-cc1350-advertising-stops

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X0-SDKBLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

使用 simple_peripheral 示例代码、我们能够在多个电路板上编译和下载代码。  四个板、以实现精确。

我们让器件运行了一周以上。  我们注意到一些器件停止广播。  我们相信 M4上的应用程序仍然正常运行、因为我们设置了 SimpleBLEPeripheral_clockHandler 来设置事件以切换 LED。  我们相信 M0上的堆栈已经停止。

我需要帮助、以便在电路板上继续诊断此广播问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您可以尝试使用最新的 SIMPLELINK-CC13X0-SDK v1.30吗? 它有一个相对于 BLE-Stack v2.2.1的更新射频驱动程序。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这使用的是最新的 SDK (simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06)和 BLE 堆栈(ble_sdk_2_02_01_18)。