This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:BLE 通知崩溃

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595804/launchxl-cc2640r2-ble-notification-crash

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

尊敬的 TI:

我尝试同时使用2个服务、以20Hz 的频率传输通知数据包。 现在、我让我的手机订阅这两个服务的通知特征以接收数据。 但 CC2640R2似乎被压碎。 它不起作用、在重新启动之前无法再次连接。 但是、订阅单个通知 特征不会使 CC2640R2无法压缩、而订阅双 通知 特征仅在发送数据时也不会使其压缩。 我不知道为什么...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪款 TI BLE-Stack? 您是否有监听器捕获此行为?

    我建议查看 SimpleLink Academy 中的定制配置文件实验室。 任务6涉及定期发送数据。 您是否使用相同的方法发送通知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RachelP、

    我将为 CC2640R2使用 BLE-Stack 3.0.1。 当然、我使用的方法是相同的、但这确实是一种奇怪的外观...

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能澄清一下"真正奇怪的外观"是什么意思? 在使用 SimpleLink Academy 中的程序时、您是否能够获取通知以使其正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RachelP、
    是的、当我使用单个服务和单个特征时、我确实会收到通知。 但我仍然无法清楚地知道、两个服务的通知会使 CC2640R2变得难以处理。

    P.S. 我的英语水平很差,请原谅我。 我的母语不是英语。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    最后、我发现我的代码中存在什么问题。
    我必须确保:当 BLE 已连接且通知其中一项服务时、在单个周期性任务周期中只能刷新一个特征。 否则、周期性任务队列将变得越来越长、直到 CC2640R2的内存溢出。 然后、CC2640R2清空。

    此致