This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:CC1350 Launchpad 蓝牙赢得#39;t 显示在电话上

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597081/ccs-launchxl-cc1350-cc1350-launchpad-bluetooth-won-t-show-up-on-phone

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在了解如何对 CC1350 Launchpad 进行编程方面遇到了一些困难。 首先、我可以在   器件上运行和调试 empty_cc1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目、一切看起来都正常。 我可以编译和调试  simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashROM  项目、但设备名称不会显示在我的手机上。 我使用了 iPhone 5和 Huawei P9、两者都使用了 BLE-scanner-app。 在构建代码时、我是否可能犯了一些错误? 导入  simple_peripheral_cc1350lp_app_Flash5oROM 时 、 simple_peripheral_cc1350lp_STAC_Flash5oROM  也会显示。 我猜测这是一个分割的映像、我必须将两个.hex 文件集中到一个、但我找不到任何有关如何使用 cc1350执行此操作的文档。 在 CCS 的 Project Explorer 中、没有 关于 simple_peripheral_cc1350lp_app_Flash5oROM 的文档 。  

第二个问题:双模射频驱动器是否已发布?  本主题中讨论 的内容:https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/525056?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc1350 、因此我可以看到、 在同一项目中无法使用 BLE 和低于1GHz 操作、 这正是我想要做的。

此致

Karsten Schou Nielsen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karsten、

    对于 FlashRom 配置、您只需将 App-project/hex 下载到您的器件。 但是、在使用应用程序部件执行相同操作之前、必须编译和构建堆栈项目。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik

    我使它工作正常。 我需要做的是使用 SmartRF 闪存编程器2、然后单击多个映像并将两个.hex 文件下载到 Launchpad。 我花了很多时间来弄清楚这一点。

    您没有回答我关于双模射频驱动器的问题。 是否已发布?

    此致
    Karsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karsten、

    如果您直接从 CCS 下载(调试)、则只需针对应用项目(只要堆栈项目已经构建)执行此操作。

    我正在就双模问题通知一位同事。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1350上双模的可能之处在于:

    1. 将专有应用与 BLE 信标应用一起运行。
    2. 在完整 BLE 应用和专有应用( 也可支持 BLE 信标)之间进行引导时间切换

    此处对此进行了说明

    可在 此处找到 CC1350的 BLE 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢、这回答了我的问题。

    此致
    Karsten