请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 我们有一个基于 CC2564的固件集、该固件集使用 SPP (串行端口协议)进行 BT/BR (经典 BT)连接。
问题:Bluetopia 协议栈的 BLE 端是否以任何方式支持串行传输?
问题:堆栈能否同时支持两个不同的远程 BT/BR (经典 BT) SPP 传入连接(即、在不同的端口号上?)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.