This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594025/cc1350-power-consumption

器件型号:CC1350

我将 SimplePeripheral 用于 CC1350 Launchpad 并更改了以下间隔。  我们不尝试任何连接。  我们正在尝试测量功耗。

我们预计每10秒的功率尖峰会在1到2毫秒内达到略高于7mA 的水平。  它应在剩余时间内为 uA。  但是、它始终保持在7mA。

构建确实定义了 power_saving。  我们每隔10秒就会看到广播、这是我们所期望的。  我们需要知道芯片为什么不进入睡眠/断电状态。

有什么想法吗?

//可发现设备时的广播间隔(625us、160=100ms 的单位)
#define DEFAULT_advertising_interval 16000

//受限可发现模式广播30.72,然后停止
//常规可发现模式无限期广播
#define DEFAULT_DISCOVELOAD_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL

#ifndef Feature_OAD
//如果是自动连接,则最小连接间隔(单位为1.25ms,80=100ms)
//启用参数更新请求
#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL 3200

//最大连接间隔(单位为1.25ms、800=1000ms)(如果是自动)
//启用参数更新请求
#define DEFAULT_RETOVE_MAX_CONN_INTERVAL 3200
#else //!Feature_OAD
//如果是自动连接,则最小连接间隔(单位为1.25ms,8=10ms)
//启用参数更新请求
#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL 8.

//最大连接间隔(单位为1.25ms、8=10ms)(如果是自动)
//启用参数更新请求
#define DEFAULT_RETOVE_MAX_CONN_INTERVAL 8.
#endif // Feature_OAD

//启用自动参数更新请求时要使用的从器件延迟
#define DEFAULT_REGLED_SLAVE_LON延 时0

//如果是自动参数,则监控超时值(10ms、1000=10s 的单位)
//更新请求已启用
#define DEFAULT_MODED_CONN_TIMEOUT 1000

//连接时是否启用自动参数更新请求
//形成
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST GAPROLE_LINK_PARAM_UPDATE_INITIATE_NOTE_ALE_PARAMS

//连接暂停外围设备时间值(以秒为单位)
#define DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIFICE_PERFRAD 6.

//执行周期性事件的频率(以毫秒为单位)
#define SBP_PERIOD_EVT_PERIOD 5000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的
    请发布有关您如何进行测量的图片。 很多人看到 mA、因为他们甚至执行了 Launchpad 的编程部分的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的一些引脚配置与我们的附加器件发生冲突。 我们已完成并清除了正确的默认引脚状态。 这使我们的功率降低到了与预期的一致程度。