This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:尽管返回成功状态、ExtFlash 仍无法正常工作

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597059/rtos-cc2650-extflash-not-functioning-despite-returning-successful-statuses

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

ExtFlash_open/erase/read/write 操作报告为成功、但闪存无法更新。 我在擦除新页面上的内容、写入值、然后再读取...  

它似乎在另一天发挥作用。 可能是芯片选择问题? 我们非常感谢您提出的任何想法/意见。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够读取在某个时间点写入的值。 我在尝试重写到一个曾经被写入的位置之前擦除一页、但是这些新的擦除/写入似乎不会更新我正在读取的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您是否确认芯片选择和相应的 SPI 命令(由存储器器件数据表定义)被发送至串行闪存器件? 通常、您会使用逻辑分析仪来执行此分析。

    祝你一切顺利