This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:蓝牙双模与蓝牙经典+ IAP

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596423/cc2564-bluetooth-dual-mode-versus-bluetooth-classic-iap

器件型号:CC2564

您好!

我有一个项目需要并发音频流和控制序列(从 iOS 到设备)。 我可以看到两种方法:

运行并发经典和 LE 堆栈(CC2564 + MSP432)的蓝牙双模-通过 AD2P 传输音频、控制 LE

仅限蓝牙经典-通过 AD2P 传输音频、通过 IAP 进行控制

我不要求提供有关 Apple 的 MFi / IAP 技术的任何技术细节、因此我的问题措辞最佳:

 -是否有任何令人信服的理由不使用上述备选案文1? 是否存在任何"问题"、例如延迟增加、整体性能使此方法比2更不可取?

此致、

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您的第一个选择确实有一个问题。 目前、具有 MSP432的堆栈仅支持辅助 A2DP (A3DP)、由于它是辅助模式、因此不允许协处理器同时运行 BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 如果您不介意、还有几个问题:

    -您说 MSP432的堆栈仅支持 A3DP。 任何其他处理器是否支持 A2DP? (例如 MSP430、STM32...)

    -是否有任何计划在未来版本的堆栈中使用 MSP432支持 A2DP? (请注意、音频领域的主要竞争对手已经支持 A2DP + BLE 外设角色几年了)

    此致、

    交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    STM32处理器支持无辅助 A2DP。 请参阅随附的文献、了解如何将 A2DP 与 STM32搭配使用。    

    我的理解是、阻止通过 MSP432支持 A2DP 的限制是 MSP 器件中的存储器大小、但对于 MSP432的未来版本、我们可能会将 A2DP + BLE 功能集成到堆栈中。