请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK 您好!
我只想确认调用 SensorMpu9250_poweroff ()内的 SensorOpt3001_test ()是否出错?
/********* *@fn SensorMpu9250_poweroff * *@简介 此函数关闭 MPU9250 * *@返回的电源 无 */ void SensorMpu9250_poweroff (void) { //确保禁用引脚中断 PIN_setInterrupt (hMpuPin、PIN_ID (Board_MPU_INT)|PIN_IRQ_DIS); //关闭电源 PIN_setOutputValue (hMpuPin、Board_MPU_POWER、Board_MPU_POWER_OFF); //在 I2C 总线#0上强制进行访问(将 I2C 线路设置为定义的状态) SensorOpt3001_test(); }
-克尔