This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 -远距离蓝牙:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2590, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596788/cc2541-cc2541---bluetooth-with-long-range

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2590CC2640R2F

您好!

我计划使用具有 CC2590扩展器解决方案的 CC2541进行设计。 是否有任何参考套件可用于此目的? 是否有内置模块可用?

成本是多少?

或者、有人能否建议 CC2541以外的任何其他设计模块? 我的要求是远距离(+500米)蓝牙。

 

此致、

Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vipin、

    我们提供了有关如何将 CC2590与 CC2541配合使用的参考设计和应用手册:
    www.ti.com/.../cc2541-cc2590em-rd
    www.ti.com/lit/pdf/swra422

    即使在使用 CC2590时、500米也可能有点远。

    另一种方法是查看 CC2640R2F、它将很快支持蓝牙5中的新远距离功能。 有关详细信息、请参阅论坛顶部的便利贴。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 我将检查 CC2640R2F。

    此致、
    Vipin N N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

     CC2640R2F 无线 MCU Launchpad 支持的范围是多少? CC2640R2F 的数据表中没有提到芯片可以支持的范围/距离。

    我计划购买该套件。 那么、在开始之前、请考虑进行检查。

    此致、
    Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vipin、

    范围取决于多种外部因素、例如 PCB 设计、天线、环境等。 因此、数据表只能指器件的实际射频性能。

    有关距离估算、您可以参阅链接到论坛顶部的电子表格计算器。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    CC2640R2F 无线 MCU Launchpad 可提供的大致范围是多少?
    我们能否将 CC2590范围扩展器与 CC2640R2F 集成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vipin、

    您看了一下计算器吗? 它还很大程度上取决于您的环境。 使用 CC2640R2 LaunchPad、您可以轻松实现100米的户外距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我无法找到距离计算器。 我可以帮助我分享回复中的链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../375823