This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:Multi_Role 是否支持 cc2650传感器标签的 OAD?

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596784/cc2650dk-does-multi_role-support-oad-for-cc2650-sensor-tag

器件型号:CC2650DK

大家好、

我正在开发 ble_sdk_2_02_01_18 和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08 cc2650 定制 sensortag 器件上的多角色项目。

multi_role 是否支持 cc2650 sensortag 器件的 OAD 功能。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在多角色项目中没有实施 OAD 功能。 但是、您仍然可以实现自己的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Christin 的回复。

    但是、我们需要从 cc2650移植到 cc2640R2F、因为存储器不足、还是与 cc2640R2F 相比、cc2650配合使用?

    请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek Yakkundi、

    是否要将多角色项目从 cc2650移植到 cc2640R2F? 我们在 CC2640R2F 的 BLE 堆栈 v3.0上没有太多示例。 这将需要很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Luu Vy 的答复。

    我想移植。
    我想将 cc2640r2f 的存储器用于 OAD 用途、并使用 BLE 5改进功能。