This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:BLE 在所有循环通电时都不可见

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597145/cc2564modn-ble-is-not-visible-on-all-power-cycles

器件型号:CC2564MODN

我们在硬件设计中使用 CC2564MODN。 BLE 并不总是一致的。 很少的循环通电会使 BLE 可见、而大多数情况下不可见。 此外、我们还构建了30块电路板、其中15块电路板运行良好。

我们使用 Quantiki OS 和 SoM 执行。 我们只有 SoM 和 BLE 芯片之间有一个电平转换器。  

请告知是否存在任何已知问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以提供有关设置的详细信息。 我认为、您是指 Contiki OS? 什么是 SoM、您如何得出 BLE 不可见的结论? 您使用的是哪个 BT 堆栈和服务包?

    谢谢