请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
我的 tirtos 版本是 tirtos_simplelink_2_13_00_06、我使用 NPI_ti_UART 作为参考、问题是
我无法使用以下 API 函数发送超过32个字节的数据
NPITLUT_writeTransport ()
有人对此问题有任何了解?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我的 tirtos 版本是 tirtos_simplelink_2_13_00_06、我使用 NPI_ti_UART 作为参考、问题是
我无法使用以下 API 函数发送超过32个字节的数据
NPITLUT_writeTransport ()
有人对此问题有任何了解?
你(们)好
有关在 CC26xx 的 UART 上读取/写入数据的示例代码
uint8_t UART_Tx = 0; uint8_t UART_Rx = 0; void FIOT_UART_Serial_Rx_CB (UART_Handle iHandle、void * OData、size_t count) { //!********* //!将 UART_Rx_Buf 复制到 UART_Tx_Buf //!********* UART_Tx = UART_Rx; //!********* //!将任务唤醒以处理 //!********* Semaphore_post (UART_hSem); } /********* *职能-任务 /* ! 秘书长的报告 *@fn void FIOT_UART_CreateTask (void) * *@协议的简短任务创建函数 * @param None * @return None * ******** / void FIOT UART_CreateTask (void) { Task_Params TaskParams; //!********* //!配置任务 //!********* Task_Params_init (&TaskParams); TaskParams.stack= UART_TaskStack; TaskParams.STACKSIZE= UART_TASK_STACK_SIZE; TaskParams.priority= UART_TASK_priority; Task_con构(&UART_TaskStructure, FIOT_UART_TaskFxn、&TaskParams、NULL); } /*! 秘书长的报告 *@fn void FIOT_UART_InitTask (void) * *@简要利用 UART 层 * *@param None * @return None * ******** / void FIOT_UART_InitTask (void) { //!********* //!初始化 UART //!********* UART_Params uParams; UART_Params_init (uParams); uParams.writeDataMode = UART_DATA_binary; uParams.readDataMode = UART_DATA_binary; uParams.readReturnMode = UART_return_full; uParams.readMode = UART_MODE_CALLBACK; uParams.readCallback = FIOT_UART_Serial_Rx_CB; UART_uHandle = UART_OPEN (Board_UART、&uParams); //!********* //!利用信标 //!********* Semaphore_Params sParams; Semaphore_Params_init (&sParams); sParams.mode = Semaphore_Mode_binary; Semaphore_construction (&UART_sSem、0、 sParams); UART_hSem = Semaphore_handle (&UART_sSem); } /*! 秘书长的报告 *@fn void FIOT_UART_TaskFxn (UARg a0、UARg A1) * @协议的简短应用任务入口点。 * *@param a0、A1 -未使用。 * *@无返回 * ******** / void FIOT UART_TaskFxn (UArg0、UArg1) { //!************* //!初始化 UART 层 //!********* FIOT_UART_InitTask (); //!********* //!UART 层的循环 //!********* 对于(;;) { //!********* //!refesh 以读取新数据 //!********* UART_READ (UART_uHandle、&UART_Rx、1); Semaphore_pend (UART_hSem、BIOS_wait_forever); //!********* //!Echo 数据 //!********* UART_WRITE (UART_uHandle、&UART_Tx、1); } }