This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:PCB 上的平坦度误差

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596020/cc2564moda-flatness-error-on-pcb

器件型号:CC2564MODA

你(们)好

客户希望了解客户 PCB 在 CC2564MODA 底板上的可接受平坦度误差。

此参数是否有任何规格?

问题背景:
客户发现有几块板在其上以倾斜方式焊接 CC2564MODA。

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kot、

    如果客户将模块焊接在倾斜位置、则模块与客户 PCB 之间的连接会很差。 您需要确保焊料在任何焊盘上的空洞不超过30%、并且应在整个模块中保持一致。 我建议查看 X 射线以查看空洞、并根据需要查看回流焊提供和调整。

    谢谢、
    Riz