This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CCS Desktop 的 Project Zero 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596962/launchxl-cc2650-project-zero-files-for-ccs-desktop

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

尊敬的女士们,先生们,在我花了几个小时浏览您广泛的互联网网站后,我觉得我有资格在这里描述我的问题。

我有 CC2650 Launchpad、我可以在一段时间前使用 CCS Cloud 和 Project Zero A 启动它。

为了在研究框架内进行进一步的开发、我希望根据您的说明从 Bluetooth Developer Studio 开始。

但是、在本例中创建的文件"ProjectZero.c"包含路径为"ti/mw / display/Display.h"的包含文件、但显然无法在 ProjectZero 堆栈或其他位置找到该文件。

因此、我想再次从 BLE Stack 2.2开始、并同时从 CCS Cloud 更改为 CCS Desktop。 我想创建一个全新的 Project Zero。 现在、我很遗憾地发现、在 Resource Explorer 中找不到适用于 CC2650 Launchpad 的 Project Zero 文件。

此外、全面的研究始终仅显示 Project Zero 链接到 CCS Cloud 的页面。 这是个问题、因为 CCS Desktop 上不能执行 CCS Cloud 的下载版本、因为此处也包含使用了路径错误的文件。 因为已指定_cloud 路径。

到目前为止、我只感到沮丧、因为我在3天后无法像 CC2650 Launchpad 上的 Project Zero over CCS Cloud 那样发挥作用。

如果您能为我提供一个 CCS Desktop 的正在运行的 ProjectZero 项目文件的链接、该文件与 BLE Stack 2.2和 Bluetooth Developer Studio 兼容、我会很高兴。

此致

M G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MG、

    您能否提供指向在 CCS Cloud 中为 CC2650使用 Project Zero 的链接? 我们正在尝试更新这些链接、我知道我们一直缺少一些链接。 CC2650的 Project Zero 目前随 SimpleLink Academy 存档版本提供、网址为 :software-dl.ti.com/.../overview.html

    TI-RTOS 附带未找到的文件。 您使用的是哪个版本? BLE-Stack v2.2.1的正确版本为 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的帮助!

    您提供给 SimpleLink Academy v1.11的链接是决定性的一点。

    安装后、我可以在 CCS Desktop 中直接打开 Project Zero。 编程也无故障运行。

    关于在哪里可以找到指向 Project Zero 的链接的问题、我很遗憾地让您失望。 我没有关于我在哪里找到它的记录。 目前我只有以下链接: http://dev.ti.com/tirex/content/cc26xx_bluetooth_smart/cc26xx_bluetooth_smart__2.01.00.44423/Projects/ble/ProjectZero/project0_resources/prz/index.html

    但我认为 Project Zero 和 CCS Desktop 也没有任何问题、因此最好添加指向 CC2650 LaunchPad 上 Resource Explorer 中 Simplelink Academy 页面的链接。 在 CC2650 LaunchPad 的 Resource Explorer 中添加一个链接到 Simplelink Academy 页面也很有帮助、该页面介绍了如何使用 Bluetooth Developer Studio 和 CC2650。  http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_academy/modules/ble_01_bds/ble_01_bds.html

    目前、我非常感谢您的帮助、以便我能够最终开始我的实际项目。

    此致

    mg