This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:CC2650作为在 contiki 平台下使用平板电脑的串行-可收发器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595341/compiler-cc2650-cc2650-as-a-serial---ble-transceiver-with-tablet-under-contiki-platform

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好 、我想在 contiki 平台。下将 cc2650用作具有平板电脑的串行-可收发器

因此、我调用 rf_ble_beacond_config (5、"abc")

调用 rf_ble_beacond_start();

但它始终会返回0,测量失败以启动 BLE

有没有人可以给我提供示例代码来实现我在 y 笔记本电脑、cc2650 SNED "A"上键入'A'的操作

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定有

    #define RF_BLE_CONF_ENABLED 1
    

    您的项目中的配置?

    您还可以尝试使用 send_BLE_Adv_NC()而不是 BLE 守护程序。