请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他部件: 、CC2640
我有一个基于 CC2650 4x4mm 的定制板、运行 simple_peripheral 示例。 电路板上的一切工作正常;我能够连接、发送和接收。 但是、有一个问题与 Rx 性能有关、我不理解。
当电路板进行广告宣传时、我有足够的覆盖范围(例如室内10英尺)。 但是、当该板连接到运行 simple_central 的基于 CC2650STK 的评估模块时、自定义板与 CC2650STK 板之间的距离不能超过10cm。
广播模式具有良好的范围(定制板上只有 Tx 处于开启状态)、但已建立的连接(需要 Tx/Rx)的范围小于10cm、这表明电路板的 Rx 性能有问题。 如何确定发生了什么?
我已附加电路板的射频布局以及原理图。 CC2650器件配置有内部偏置差分输入射频信号链。