请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
芯片组:CC2640
BLE 堆栈版本: BLE_SDK_2_02_00_31
问题描述:
基于 simple_observer 代码将 CC2640用作观测器。 该芯片扫描 BLE 器件、收集广播数据、然后通过 UART 发送到 PC。 系统在通电后的最初几个小时内工作良好。 然后、芯片进入不负责状态。 CC2640不会通过 UART 向 PC 发送数据、但可以通过 UART 向芯片发送命令。 根据调试日志、芯片似乎无法扫描器件并再收集数据。 是否有人遇到这种问题? BTE、"几个小时"窗口在多个测试期间会有所不同。
在线搜索、似乎与 BLE 堆栈引起的内存泄漏有关。 是否有人有类似的经验?
我们非常感谢您的任何帮助!