This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:修改了 Simple Peripheral App 在传感器标签上工作、但不在定制板上工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596917/ccs-cc2650-modified-simple-peripheral-app-working-on-sensor-tag-but-not-on-custom-board

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的项目基于用于传感器标签的简单外设示例项目、使用时运行正常。 但是,在定制板上,程序在完成 BIOS_start()后立即进入 Error_policySpin()。 如果您有任何见解、我将不胜感激。此外、我不确定提供哪些细节可以帮助您、因此请告诉我、我会很难获取这些信息。

谢谢、

Ian