This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650

Guru**** 2470290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595915/launchxl-cc2650-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2650STKCC2640

大家好、帮我解决这个问题。

我们拥有基于 CC2650RHB 芯片的定制参考板、外部电源为1.8V。VDDS 和 VDDR 线的电压相同、为1.8V

为了进行调试、我们使用 外部电源为1.8V 的 CC2650 Launch pad。 JTAG 线 TMS、TCK、复位连接到我们的定制板  

但 SmartRF 闪存编程器2 (1.7.5版)看不到我们的芯片(CC2650RHB)、且状态为未知

IAR 具有相同的错误:致命错误:无法连接到 XDS 仿真器(连接 ICEPick)。

如果将 CC2650 LaunchPad 连接到 CC2650STK 板(仅 TMS、TCK、RESET、GND 引脚)-一切正常

问题是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    当您连接到 SensorTag 时、您使用的是相同的1.8V 外部电源还是电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、如何在 CC2650 LaunchPad 上配置 VSENSE 跳线? 照片会很有用。 您是否还完成了 TI BLE Wiki 上"CC2640硬件疑难解答和启动"文章的检查项目?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    在这种情况下、您不应向 LaunchPad 提供1.8V 电压、而应向电路板提供电压。 您还必须卸下 Vsense 跳线。 有关详细信息、请参阅本页底部的"外部调试目标"部分: dev.ti.com/.../

    正如 JXS 所写的、图片会很有用!

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的响应、我附上了调试连接的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    这看起来是正确设置的、除了它看起来不像您在为目标板提供电压。 是否已通电?  

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们的目标板具有自己的电源= 1.8V。 并且调试器也有自己的电源= 1.8V。
    我们已经解决了这个问题。 我们缩短了 JTAG 线的时间、此时它们的长度大约为~15厘米。
    所以、我认为问题出在长 JTAG 电缆上。
    谢谢大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    听得好。 长 JTAG 电缆是一个常见的问题:-)

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    15cm 约为6英寸。 这仍然很长。 如果您搜索 TI JTAG 指南、则会发现信息告诉您、如果电缆长度过长、则应添加缓冲器。 就个人而言、我始终将 JTAG 电缆保持在10cm 以内。

    BTW、我建议您不要使用1.8V 电源。 如果电源轨中出现任何纹波、我会使用更高的电压、例如2.0V~2.2V。 当 RF 被激活时、很容易观察到纹波。 由于射频以短脉冲激活、因此您将在1.8V 时观察到相应的纹波。 如果发生这种情况、CC2640可能会被复位、或者不再保留存储器/寄存器值。 在任何情况下、您的程序都将失控、并且很难进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    当配置为"外部稳压器模式"时、最好在1.8V 电压下运行。实际上、建议这样做。 从 Oleg 的第一个帖子开始、他似乎已针对此操作正确配置了器件。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、理论上。

    对于外部稳压器模式、VDDS 和 VDDR 连接在 PCB 上。 正常工作范围为1.7V ~ 1.95V、最大额定值为2.25V。

    我不知道在 Oleg 的"定制参考板"中1.8V 的电源是什么。 但是、电源和大容量电容器对于稳定和长时间运行非常重要。 如果电源来自纽扣电池、则内部电阻会随着时间的推移而增加。 如果大容量电容器未妥善放置在最终(生产) PCB 上、则当 RF 激活时、VDDS 轨上会出现较大的纹波。

    因此、这就是我建议使用高于1.8V 的电压的原因。 我认为2V 应该可以、即使它略高于1.95V。 如果您对2V 电压不满意、则应使用1.95V 电压。 在任何情况下、均不得超过最大额定值2.25V。

    如果电源不时非常稳定并且在宽温度范围内漂移非常小、则可以使用1.8V。 在这种情况下、大容量电容器仍应放置良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请勿就此主题展开进一步争论。 您提供的信息不准确、可能会使其他人感到困惑。 外部稳压器模式专为使用1.8V 电源而设计。 我们已对该模式进行了特性描述、以确保正常运行、并且在大规模生产中有多种此类设计。 当然、应遵循参考设计:  

     SimpleLink CC2650 EVM 套件4XS_Ext_Reg (CC2650EM-4XS_Ext_Reg) v2.0.0设计文件

     在外部稳压器模式下将无线 SimpleLink CC26xx 与 TPS62740搭配使用

    [引用用户="Robert Chen "]正常工作范围为1.7V ~ 1.95V、最大额定值为2.25V。[/引用]

    2.25V 是绝对最大限值。 这并不意味着建议在高达该电压的条件下运行。 在正常使用情况下、电源电压不应增加建议的工作范围。 用于外部稳压器 工作范围高达1.9V

    [引用用户="Robert Chen ]但电源和大容量电容器对于稳定和长时间运行非常重要。 如果电源来自纽扣电池、则内部电阻会随着时间的推移而增加。 如果大容量电容器未妥善放置在最终(生产) PCB 上、则当 RF 激活时、VDDS 电源轨上会出现较大的纹波。[/引述]

    与使用 CC2640的任何设计一样、这是正确的。 外部稳压器模式设计为脱离稳压电源轨运行。 没有常见电池、包括始终支持此电压范围的纽扣电池。

    [引用用户="Robert Chen ]所以、这就是我建议使用高于1.8V 的电压的原因。 我认为2V 应该可以、即使它略高于1.95V。 如果您对2V 电压不满意、则应使用1.95V 电压。 在任何情况下、不得超过最大额定值2.25V。[/引述]

    不应使用高于1.95V 的电压。 总之、关断1.8V 不是问题。

    [引用用户="Robert Chen ]如果电源不时非常稳定并且在宽温度范围内漂移非常小、则可以使用1.8V 电压。 在这种情况下、大容量电容器仍应放置良好。[/quot]

    大多数 LDO 和 DCDC 都是如此。  

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不要争辩、只是分享一些经验。 如果我错了、我深表歉意。