This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:符合 FCC 标准的 CC2540的 PCB 设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2541, TIDC-CC2540-BLE-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596598/cc2540-pcb-design-with-cc2540-complying-with-fcc

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2541

您好!

我使用 CC2540预先认证模块已经有一段时间了、市场前景广阔、因此我需要继续设计自己的模块。

我尝试寻找资源或指南来设计包含 CC254X 系列的 PCB、该系列最终需要通过所有 FCC 法规、但无法找到任何合适的文档。 想知道你们中是否有人在这个过程中指出了一些很好的文档供我审阅。

谢谢、  

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我们建议遵循 CC2541EM 参考设计 :www.ti.com/.../cc2541em-rd

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们有许多客户已成功实施 CC254x"芯片关闭"设计并获得 FCC 批准。 我们的最佳建议是尽可能密切关注我们的参考设计。 您可以在 CC2540或 CC2541产品文件夹的"技术文档"下找到所有参考设计。 您也可以使用 SmartRF Studio 7执行基准测试。

    您可以通过在 FCC ID 搜索页面 www.fcc.gov/.../fccid 上搜索,输入 TI 受让人代码“ZAT”并在页面中搜索“2540”或“2541”以查看相关的 FCC 列表。 此信息及其他内容涉及 TI BLE Wiki 上的"如何认证您的产品"文章。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredirk 和 JXS、

    感谢您的建议。 我知道 TI 为一些设计参考提供了 Gerber 文件、但我是否有机会获得 Altium 或 PCB 源代码来帮助我加快设计? IAM 对 TIDC-CC2540-BLE-USB 和 CC2540TDK-Light 感兴趣。

    另外、仔细查看这两个开发套件以及其他 TI 技术文档、我无法找到有关如何屏蔽我自己的射频模块或缓冲器数据输入等、而是屏蔽用于 FCC 调节的天线的任何规则/建议。 TI 是否有与这些指南相关的文档?

    j
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我们不为任何 BLE 参考设计提供 Altium 文件。 较旧的设计是使用 Zuken Cadstar 完成的、较新的设计是使用 Cadence Allegro 完成的。

    除了遵循参考设计之外、实际上没有其他指南。 除非包含在设计中、否则不需要屏蔽或缓冲器。

    谢谢、
    Fredrik