请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650DK
大家好、
我正在开发 ble_sdk_2_02_01_18 和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08堆栈上的多角色项目、以便在3 个 cc2650定制 sensortag 器件之间进行通信。 我还在多角色上使用多任务处理、其中一项任务用于传感器数据收集、另一项任务用于数据通信。 我将单个 cc2650器件的波形附在 CRO 上观察到的波形下方、请任何人帮助我了解该波形是否存在任何偏移、或者通过多任务处理、我们可以在中线的两侧获取波形。
下图1是具有上述2个任务的正常波形、图2是时间分频减少的相同波形。