Other Parts Discussed in Thread: CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 我使用 CC2540制作了定制板。 该板具有多个外设和外部32kHz + 32MHz 晶体。
我从 BLE 1.4.1中修改了 SimpleBLEPeripheral 示例。
我将代码添加到每500ms 调用一次的 performPeriodicTask()函数中。
在该函数中、我读取了一些 ADC 值。
但有时我无法再使用 BLEScanner 等移动应用找到该器件。
因此、我在该函数中添加了一些代码来打印 ADC 值、但电路板会停止不定期打印 ADC 值、并且无法发现。
我找不到它停止的原因。 有人知道原因或解决方案吗?
谢谢、
Young-Geun Lim