This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:Mac 上的 Code Composer Studio 问题

Guru**** 2587745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596753/ccs-cc2640-code-composer-studio-on-mac-problem

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 Mac 专业版(macOS Sierra 10.12.1)上安装 CCS V7失败。 我尝试了在线甲氧和离线甲氧、但都失败了。 我的 Mac 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个好问题。 也许您可以分享一些关于"安装失败"的具体含义的详细信息?

    谢谢、
    Fredrik