This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:有关如何运行系统分析仪的直接说明

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595963/rtos-cc2650-direct-instructions-on-how-to-get-system-analyzer-running

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我一直在努力使系统分析仪正常运行大约7个小时、无法确定。 我想运行执行分析。 是否有人可以不将我重定向到我今天已经整理过的5个以上 PDF、向我提供有关.cfg 文件应包含的内容以及如何在运行时使用 Log 软件包来编写和查看日志的清晰说明和代码...

感谢您的帮助、非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    -在.cfg 中启用日志记录、并且 ROM 中没有内核(即使用调试内核)
    -运行一个位的目标
    -停止目标
    -打开系统分析器并选择执行图
    -单击必要的箭头以展开图形

    您是否能够在 SimpleLink Academy 中的 TI-RTOS 基础知识模块中进行实验。 它可以执行执行执行图。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我缺少 BIOS.logsEnable。 否则、执行分析和实时会话不会记录任何内容