请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
我有一个 CC2541、它已设置为 HID 键盘、通常工作正常。 它已与主机配对并绑定到主机、然后在一段时间内成功用于某些主机。
我注意 到在启动时,总是有一个失败的非易失性存储器访问,而 GAPRole_Init()尝试从存储器加载 BLE_NVID_SIGNCOUNTER 时似乎是这样。
我的问题是: 在这种使用情况下、作为 HID 器件、 BLE_NVID_SIGNCOUNTER 是否永远不会被写入、或者这是否表明存在潜在错误?