This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:TI XDS 驱动程序使用 CPU 时钟的目的是什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596281/cc2650-what-does-the-ti-xds-driver-use-the-cpu-clock-for

器件型号:CC2650

我正在使用 IAR、在 Project Options -> Debugger -> TI XDS -> Communications 选项卡中、有一个包含 CPU 时钟:设置的时钟设置框。

我似乎可以将该时钟设置为任何值、但它对我的调试没有影响。

此设置是否仅用于 SWO (单线输出)?

如果我不使用 SWO、该时钟设置对我是否重要?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设置仅用于 SWO、因此如果不使用 SWO、则对您而言并不重要。

    TIABO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TIABO