This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:适用于 ADC

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596532/cc2640-for-adc

器件型号:CC2640

器件:CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。

IDE:ccsv7.

编译器:TI v5.2.6

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

调试器:XDS100v3 olimex

示例: simple_Peripheral_cc2650em

我在 ADC 中确实每10us 采样一次。

那么、我在该示例中进行了哪些更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    如果我正确理解了您的问题、您将尝试向 Simple Peripheral 添加 ADC 功能。 您可以尝试按照 SimpleLink Academy 中的 Sensor Controller Studio 实验中的这篇文章中的指导进行操作、以获取帮助 :e2e.ti.com/.../477801

    适用于 CC26xx 的 SimpleLink Academy: software-dl.ti.com/.../overview.html