This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在主器件和从器件上做出监控超时决策

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596353/cc2650-supervision-timeout-decision-at-the-master-and-the-slave-device

器件型号:CC2650

您好!

以下是我需要澄清的问题:

1、在经过什么时间段后、在主设备端将监控超时确定为3200 (32秒)的监控超时。 是否仅在主机和从机之间没有32秒的空数据包传输后确定?

2.当知道主器件没有响应监控超时周期(如上述情况中所述的32秒)后、从器件将执行什么操作? 它是否会从其末尾启动链路终端命令?

对于连接间隔-3.75秒(3000、3000、2、3100)的情况、我们观察到监测超时发生在从器件最后一个空数据包15秒之后。

在另一种情况下、我们在超过监督超时周期后观察到监督超时(监督超时- 6秒、超时发生在7.9秒后)。

为什么在主设备和从设备之间的"使用链接参数更新"事务中将监控超时发生在与确切的监控器超时周期不同的时间周期?

请澄清。

谢谢、

Kannan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannan,

    链路监控超时(LSTO)是根据主器件指定的当前连接参数(从初始连接或在连接参数更新过程之后)确定的。

    如需进一步阅读、我建议查看蓝牙4.2规范、第6卷、B 部分、"5.1.1连接更新程序"。 您应该能够将监听器捕获中观察到的行为与核心规范相关联。

    祝你一切顺利