请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK大家好!
我在无线更新 сс2650时遇到问题(OAD 更新)。
根据第一阶段的文档、有必要将图像元数据发送到器件以进行验证。
但器件返回 ME b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff'(我正在使用 python 作为我的用途)
我知道错误在元数据的生成过程中存在、但我无法准确了解其中的位置。
元数据由以下项组成:
字节0 CRC 低字节
字节1 CRC 高字节
字节2 0xFF
字节3 0xFF
字节4 0版本
字节5 0版本
字节6 0低字节长度
字节7 0x40高字节长度
字节8 0x45字符 E
字节9 0x45字符 E
字节10 0x45字符 E
字节11 0x45字符 E
字节12 0低字节起始地址
字节13 0x01高字节起始地址
字节14 0x01
字节15 0xFF
我将感谢你的任何帮助
感谢您的进步!