This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 服务超时

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596201/cc2650moda-cc2650moda-timeout-on-services

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

各位专家、您好!

我有许多 CC2650moda 修订版1.0与定制堆栈/应用和 TI 示例配合使用。
在所有模块上、我都可以获取 GAP 器件名称并访问 TI 应用程序上的服务。
但是,其中一个(LTC:1634EAB)会广播其设备名称,但在尝试访问服务时会超时。
电源稳定(3V)、复位不会下降(100K-100N) 、并且我断开了它上连接的所有外设。 传感器控制器部分正在运行、但 BT 部分似乎未完全正常运行。

有线索吗? 我使用的是 CCS、但不是调试主器件。

如果您能描述您认为有助于我的步骤...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我对您的问题的理解是、您有多个 CC2650MODA 都在运行相同的定制固件。 一个是不可连接的。

    您使用的是 TI CC2650MODA BoosterPack 还是您自己的定制板? 如果您尝试在不进行修改的情况下加载 SimpleBLEPeripheral、是否能够进行连接? 您使用的是哪款 TI BLE-Stack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    我使用 BoosterPack 或定制板。
    不起作用的 CC2650MODA 安装在定制板上、这正是 TI 设计的副本。
    此故障模块已移除、电路板上安装了另一个模块、并且工作正常。

    将 TI 示例加载为 SimpleBLEPeripheral 会使板上或"有线"模块获得相同的结果。

    我使用的是2_02_01_18 / BLE SDK v2.2

    此问题是否与内部电源/硬件问题有关 ? 我注意到、与其他工作模块相比、接收功率水平低于10dB。

    谢谢、