This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:关于禁用外设和传感器控制器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596372/launchxl-cc2640r2-about-disabling-the-peripherals-and-the-sensor-controller

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的 TI:

现在、我必须找到 CC2640R2的最低电流消耗。

CC2640R2在激活时是否可以禁用外设(如 UDMA、I2S、SSI、UART 等)?

CC2640R2在即将待机时能否禁用传感器控制器?

如果 CC2640能够做到这一点、是否有任何程序代码可以做到这一点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 TI-RTOS 和相关驱动程序时、所有未使用的外设都将自动禁用。 此外、TI-RTOS 将根据正在运行(或未运行)的任务确保器件处于可能的最低功耗状态。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!
    此致