请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EM-7ID-RD Thread 中讨论的其他器件:CC2640、 BLE-STACK
我们将使用以下设置
主站(中央):CC2650EM-71D BLE Stack 2.1.1、具有我们自己的 PC 应用、类似于 BTool。
从站(外设):CC2640 BLE Stack 2.2.1
在初始设置和数据检索之后、从器件请求更新其首选连接参数。
在中央端、PC 应用程序正在从 CC 主机测试应用程序接收以下数据包
01 20 20 00 00 00
接收器主机测试应用程序(栈 v2.1.1)何时将上述 HCI 事件发送到接收器 PC 应用程序?
此事件在 BLE 堆栈 v2.1.1中的意义是什么?
我们的理解是 LL 层本身应处理连接参数更新请求并更新到新的连接参数。