This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:添加传输层

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596347/launchxl-cc2650-adding-transport-layer

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

作为启动 BLE 项目、我将 Project Zero 用于 CC2650 LaunchPad。

我想将传输层添加到项目 <processors.wiki.ti.com/.../Cc2640_Adding_a_UART_or_SPI_driver_to_a_Sample_Project> 中、但空间不足。 (按照 wiki 页面上的说明进行操作后、由于空间不足、构建失败。)

Wiki 实际上介绍了如何将 TL 添加到 SimpleBLEPeripheral 项目中、该项目具有足够的空间。

为什么 Project Zero 和 SimpleBLEPeripheral 在尺寸上有如此大的差异?

对于开始的 BLE 项目、其中一个项目是否比其他项目更好?

CCS 7.1

BLE 2.2.1.18

TIRTOS 2.20.1.18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    SimpleBLEPeripheral 和 Project Zero 之间存在许多差异、即使它们都演示了外设应用。 您可以比较生成的映射文件以了解详细信息。 SimpleBLEPeripheral 已对闪存进行了优化、仅具有外围器件所需的最低最低要求。 Project Zero 实施日志记录、使用更多外设、拥有更多服务等